Suspendre des alarmes et annuler leur suspension
Suspendez des alarmes et annulez leur suspension lors de l’exécution. La suspension des alarmes empêche la notification des nouveaux changements d’état. La durée de suspension est attribuée à l’alarme dans le projet.
- Lors de l’exécution, dans leGestionnaire d’alarmes, sélectionnez l’alarme à modifier.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour suspendre l’alarme de manière temporaire, sélectionnezSuspension temporaire, sélectionnez la durée de suspension, puis sélectionnezSuspendre.
- Pour suspendre l’alarme de manière ponctuelle, sélectionnezSuspension ponctuelle.
- Pour annuler la suspension de l’alarme, sélectionnezAnnuler la suspension.
shelve
unshelve
Fournir une réponse