Configurer les certificats approuvés lors de l'exécution

Configurez un certificat serveur ou client rejeté lors de l'exécution en tant que certificat approuvé.
Vous pouvez déplacer le certificat de l’une des manières suivantes :
  • Manuellement, à l’aide de l’Explorateur Windows sur une cible Windows uniquement.
  • À distance, à l’aide de
    FactoryTalk Remote Access
    .
  • En utilisant la même application.
  • Depuis
    ApplicationFiles/PKI/Rejected
    , déplacez le certificat vers
    ProjectFiles/PKI/Trusted/Certs
    .
Après quelques secondes, le certificat est considéré comme étant approuvé sans avoir besoin de redémarrer le
FTOptixApplications
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal