Parcourir un graphique de tendances

Parcourez les axes X et Y d’un graphique de tendances en mode tendance
Normal
.
  • Sélectionnez un point et faites-le glisser horizontalement pour parcourir l’axe X.
    CONSEIL: Si la propriété
    Suivre
    est définie sur
    Vrai
    le défilement automatique s’arrête lorsque vous interagissez avec le graphique. Pour reprendre le défilement automatique de l’axe X, faites défiler l’axe X jusqu’à l’instance actuelle.
  • Sélectionnez un point et faites-le glisser verticalement pour parcourir l’axe Y.
  • Sélectionnez un pointeur et faites-le glisser en diagonale pour parcourir les deux axes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal