Agrandir la boîte de dialogue commentairer d’alarme

Agrandir une boîte de dialogue de commentaire qui vous permet de saisir un commentaire lorsque vous acquittez une alarme dans Résumé des alarmes.
Exemple d’application
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
AlarmCommentBox.zip
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Réorganisez les éléments de l’interface.
  3. Enregistrez le projet.
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal