Convertisseurs

Utilisez les convertisseurs pour transformer la valeur source, puis attribuer la valeur au nœud parent.
CONSEIL: Si vous envisagez d’utiliser un convertisseur et ses propriétés dans plusieurs liens dynamiques complexes, créez un type de convertisseur, puis utilisez les instances du type de convertisseur dans plusieurs liens dynamiques complexes. Si vous envisagez d’utiliser un convertisseur et ses propriétés dans un lien dynamique complexe unique, créez un convertisseur local.

Types et instances de convertisseurs

Créez des types de convertisseur, puis utilisez des instances des types de convertisseur dans plusieurs liens dynamiques complexes. Consultez les rubriques Créer un type de convertisseur et Créer un lien dynamique complexe.

Convertisseurs locaux

Un convertisseur local est spécifique à un lien dynamique complexe unique et ne peut pas être réutilisé dans d’autres liens dynamiques complexes. Consultez la rubrique Créer un lien dynamique complexe.

Exemple de convertisseur

Voici un exemple de convertisseur dans l’éditeur de liens dynamiques complexes qui peut contenir les éléments suivants :
Élément
Nom
Description
1
Variable parente
Valeur de variable, dont la valeur correspond à la sortie du convertisseur.
2
Direction de lien dynamique
Direction entre la sortie du convertisseur et la logique du convertisseur. La direction change lorsque vous sélectionnez l'icône :
  • Lecture du nœud source au parent.
  • Écriture du parent au nœud source.
  • Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.
3
Insérer
Insère un autre bloc de convertisseur.
4
Nom du convertisseur
Nom de l’objet convertisseur.
5
Propriétés du convertisseur
Vous pouvez définir les valeurs des propriétés comme suit :
  • Valeurs statiques
  • Lien dynamique
  • Convertisseurs multiples
6
Lien dynamique source
Lien dynamique vers une variable, valeur de balise ou autre convertisseur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal