Convertisseur clé-valeur

Permet de convertir la valeur de la source en sa valeur parente correspondante en fonction d'une table de paires clé-valeur. Le convertisseur clé-valeur convertit des données hétérogènes (une couleur, par exemple) en valeur.

Éditeur clé-valeur

Vous pouvez ouvrir l’éditeur clé-valeur en sélectionnant
Edit
en regard du convertisseur clé-valeur dans l’éditeur de liens dynamiques avancés.
Élément
Nom
Description
1
Chemin du convertisseur
Chemin d’accès au convertisseur.
2
Add
Ajoute une ligne de table clé-valeur.
3
Supprimer
Supprime la ligne de la table clé-valeur sélectionnée.
4
Type de données
Indique le type de données des clés ou des valeurs. Sélectionnez cette option pour choisir un type de données différent.
5
Clé
Clé de convertisseur (valeur source).
6
Valeur
Valeur correspondant à la clé dans la même ligne (valeur de sortie).
CONSEIL: La valeur de la première ligne est la valeur par défaut. Si la valeur source ne correspond à aucune clé de convertisseur, le convertisseur renvoie la valeur par défaut.

Propriétés

Propriété
Description
Mode
Direction du lien dynamique :
  • Lecture du nœud source au parent.
  • Écriture du parent au nœud source.
  • Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.

Source

Variable dont la valeur correspond à une clé.

Sortie

Valeur associée à la clé de la carte.

Exemple

Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal