Ancrer un objet
Ancrez des objets dans le conteneur à l'aide de la fonction correspondante.
Ancrez des objets sur n'importe quel côté du conteneur en conservant les marges ou au centre en réinitialisant les marges, ou étirez des objets sur un conteneur.
- DansVue de projet, double-cliquez sur un conteneur ou sélectionnez.L’éditeur s’ouvre dans un onglet distinct.
- Dans l’éditeur, sélectionnez les objets à ancrer.CONSEIL: Pour sélectionner plusieurs objets, maintenez la toucheCtrlenfoncée et sélectionnez plusieurs objets.
- Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnez le bouton pour ancrer l'objet :
- Ancrer à gauche. Permet d'ancrer les objets sélectionnés à gauche en conservant les marges.
- Ancrer à droite. Permet d'ancrer les objets sélectionnés à droite en conservant les marges.
- Ancrer en haut. Permet d'ancrer les objets sélectionnés en haut en conservant les marges.
- Ancrer en bas. Permet d'ancrer les objets sélectionnés en bas en conservant les marges.
- Ancrer au centre. Permet d'ancrer les objets sélectionnés verticalement en les centrant et en réinitialisant les marges.
- Ancrer au centre. Permet d'ancrer les objets sélectionnés horizontalement en les centrant et en réinitialisant les marges.
- Ancrer à gauche et à droite. Permet d'étirer horizontalement les objets sélectionnés sur le conteneur.
- Ancrer en haut et en bas. Permet d'étirer verticalement les objets sélectionnés sur le conteneur.
dock
Fournir une réponse