Sélectionner un clavier
Définissez le clavier virtuel par défaut pour un moteur de présentation et définissez des claviers virtuels spécifiques pour des objets graphiques donnés avec saisie de texte.
CONSEIL:
Vous ne pouvez sélectionner des claviers virtuels qu’au moment de la conception.
Conditions préalables
Pour appliquer un clavier virtuel personnalisé, configurez-en un. Consultez la rubrique Configurer un clavier personnalisé.
- Pour appliquer un clavier
- DéfinissezClavier virtuelsur l’une des options suivantes :
- Intégré. Le clavier virtuel par défaut, disponible uniquement pour le moteur de présentation natif.
- Personnalisé. Clavier virtuel personnalisable disponible à la fois pour le moteur de présentation natif et le moteur de présentation Web. Pour plus d’informations, consultez Configurer un clavier personnalisé.
Pour plus d’informations, consultez Configurer des moteurs de présentation. - (Facultatif) Définissez des claviers virtuels spécifiques pour des objets graphiques spécifiques :
- DansVue de projet, sélectionnez un objet graphique qui vous permet de saisir du texte.Par exemple, sélectionnez une zone de texte. Consultez la rubrique Zone de texte.
- En haut dePropriétés, sélectionnez, puisClavier.
- DansType de clavier, sélectionnez un clavier virtuel personnalisé ou intégré.
Fournir une réponse