Configurer un clavier personnalisé

Pour configurer un clavier virtuel personnalisé, ajoutez un objet Clavier et ajustez ses objets enfants et ses propriétés.
Conditions préalables
Sélectionnez le moteur de clavier virtuel personnalisé en définissant
Clavier virtuel
sur
Personnalisé
. Consultez la rubrique Configurer des moteurs de présentation.
  1. Pour configurer un clavier personnalisé
  2. Dans
    Vue de projet
    , développez
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Claviers
    et sélectionnez
    Clavier
    .
    CONSEIL: Vous pouvez importer un clavier prédéfini à partir de bibliothèques de modèles si vous ne souhaitez pas ajouter toutes les touches du clavier à partir de zéro. Vous pouvez modifier le clavier importé à tout moment. Pour plus d’informations, consultez Importer un modèle.
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez les options de clavier :
    • Paramètres régionaux
      . Paramètres régionaux avec lesquels utiliser ce clavier virtuel. Pour plus d’informations, consultez Sessions et paramètres régionaux.
      CONSEIL: Si vous ne spécifiez pas de clavier personnalisé pour le paramètre régional actuel, FactoryTalk Optix utilise le premier clavier disponible suivant la propriété
      Paramètres régionaux de substitution
      de l’objet de projet.
    • Type de clavier
      . Type de clavier
      alphanumérique
      ,
      numérique
      ou personnalisé.
      Par exemple, définissez
      Type de clavier
      sur
      CustomKeyboard
    • Contrôle de pré-modification
      . Lien dynamique vers un objet graphique qui affiche le texte à appliquer une fois la modification terminée. Par exemple, un lien dynamique vers une zone de texte.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  4. Dans
    Vue de projet
    , pour ajouter des touches de clavier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le clavier et sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Bouton de texte du clavier
      , puis, dans
      Propriétés
      , saisissez un caractère dans
      Touche
      .
      Par exemple, saisissez
      q
      dans
      Touche
      .
      CONSEIL:
      Les caractères sont automatiquement en majuscule ou en minuscule selon la valeur de propriété
      MajActive
      de la touche Maj. du clavier. Vous pouvez également utiliser la valeur
      MajActive
      dans votre logique d’application.
      Vous ne pouvez pas utiliser d’émoticônes comme caractères de
      Touche
      .
    • Bouton de symbole du clavier
      , puis sélectionnez un symbole dans
      Propriétés
      .
      Par exemple, sélectionnez
      Entrée
      dans
      symbole
      .
  5. (Facultatif) Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , modifiez les propriétés
    Taille et disposition
    et
    Apparence
    du clavier.
  6. (Facultatif) Dans
    Vue de projet
    , développez l'objet clavier et sélectionnez les objets enfants.
    CONSEIL:
    Par exemple, vous pouvez :
Implémenter le clavier personnalisé dans votre projet. Consultez la rubrique Sélectionner un clavier.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal