Appliquer un style de contrôle à un objet graphique

Appliquez un style de contrôle à une instance ou un type d’objet graphique spécifique. Les styles de contrôle écrasent le style global.
Conditions préalables
  • Configurez une feuille de style pour qu’elle contienne plusieurs styles pour un type d’objet graphique donné. Consultez la rubrique Configurer une feuille de style.
    Par exemple, ajoutez un style personnalisé pour changer d’objet.
  1. Pour appliquer un style à un objet graphique
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet graphique ou un type d’objet graphique.
    Par exemple, sélectionnez un bouton. Les objets Bouton sont fournis avec plusieurs styles de contrôle prédéfinis.
  3. Dans
    Propriétés
    , dans
    Style
    , sélectionnez la flèche déroulante après la valeur, puis la feuille de style à appliquer.
    Par exemple, sélectionnez
    Accent
    .
L’objet graphique ou le type d’objet graphique utilise le style de contrôle sélectionné.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal