Connectivité directe des variateurs
Utilisez la fonctionnalité Connectivité directe des variateurs dans vos projets pour activer les variateurs PowerFlex.
La connectivité directe des variateurs permet de :
- Créer un modèle d’information PowerFlex basé sur des profils de variateurs prédéfinis
- Créez un client et lisez les données à partir des variateurs PowerFlex. Quatre types de variateurs PowerFlex sont pris en charge : PF755, PF755TM, PF6000T et PF7000
CONSEIL:
La connectivité directe des variateurs est uniquement prise en charge sur les systèmes d’exploitation Windows®.
Fournir une réponse