Activer les balises PowerFlex dans un projet
- Dans Vue de projet, sélectionnezDriveConnectionDesignTimeNetLogicet, dans Propriétés, configurez les paramètres PowerFlex suivants :
- Fréquence de mise à jour
- IPAddress
- PFType
- Pour créer un modèle PowerFlex, cliquez avec le bouton droit de la souris surDriveConnectionDesignTimeNetLogicet exécutez la méthode GetPowerFlexModel.Le modèle est disponible dans un nouveau répertoire nommé avec le type de PowerFlex, son adresse IP, et sa fréquence de mise à jour. Par exemple :PF755TM_10.76.38.210_10sec.
- Pour ajouter un autre variateur PowerFlex, répétez les étapes 1 à 2.
powerflex
Fournir une réponse