Définir la durée d’interrogation des variables dynamiques pour les alarmes

Définissez l’intervalle de temps entre les lectures des valeurs des variables des serveurs OPC UA et des valeurs de balises des automates.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le nœud racine du projet.
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Durée d’interrogation des variables dynamiques
    .
    CONSEIL: Définissez la durée d’interrogation entre échantillonnages au format HHHH:MM:SS.MS.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal