Pilote RA EtherNet/IP

Pilote RA EtherNet/IP
prend en charge l’importation de balises en mode en ligne et hors ligne.

Balises d’automate

Le pilote Logix prend en charge les deux formats de fichier
L5X
et
ACD
pour l’importation de balises en mode hors ligne. Le format de fichier des balises exportées dépend de l’automate. Reportez-vous au
Manuel de référence d’importation/exportation des automates Logix 5000™
, publication 
1756-RM014A
.
Pour chaque
Add-On Instruction
, une structure contenant les données locales est créée. Une structure importée est associée à un lien dynamique de type
Entrée/Sortie
. Vous pouvez gérer les blocs de fonctions
Add-On Instruction
comme s’ils étaient un type de données déclaré par l’utilisateur.
IMPORTANT: Il incombe au concepteur de définir les restrictions nécessaires sur les contrôles auxquels ils associent les membres déclarés dans
ADD-ON
en tant que
Read Only
ou
Output Parameters
.
Ce pilote de communication prend en charge l’importation de types de données personnalisés définis dans le projet de l’automate.

Prise en charge des automates

  • Le pilote RA EtherNet/IP prend en charge les familles d’automates suivantes :
    • ControlLogix®
       5560
    • Compact GuardLogix®
       5560
    • 1769-L35E et 1769-L32E
      CompactLogix
    • 1769-L35CR
      CompactLogix
    • 1768
      CompactLogix
    • 1768
      Compact GuardLogix®
    • ControlLogix®
       5570
    • GuardLogix®
       5570
    • CompactLogix
       5370
    • ControlLogix®
       5580
    • CompactLogix
       5380
    • Compact GuardLogix®
       5370
    • GuardLogix®
       5580
    • Compact GuardLogix®
       5380
    • CompactLogix
       5480
NOTE: Le pilote prend en charge les versions v20, v24, v28 et ultérieures du micrologiciel Logix. Cependant, tous les contrôleurs et toutes les familles d’automates ne sont pas compatibles avec toutes les versions de Logix.
NOTE:
  • 5560 Redundancy v20 prend uniquement en charge l’échange d’adresses IP.
  • 5570 Redundancy v20 et versions ultérieures prend uniquement en charge l’échange d’adresses IP.
  • 5580 Redundancy v33 et versions ultérieures prend uniquement en charge l’échange d’adresses IP.

Variable d’automate

La catégorie
Automate
du navigateur de liens dynamiques affiche les variables liées au pilote EtherNet/IP de Rockwell Automation. Liez ces variables aux objets de votre projet pour afficher des informations sur l’état de l’automate.
Variable d’automate
Variable
Type
Définition
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Éléments de données actifs
UInt32
Nombre d’éléments de données actifs en cours de lecture de l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Compteur d’activité
UInt32
Nombre de paquets de communication reçus par l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Numéro de catalogue
String
Numéro de catalogue lu par l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Nom de l’automate
String
Nom de l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Échecs d’éléments de données
UInt32
Nombre d’éléments de données actifs ne pouvant actuellement pas être lus de l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Révision majeure
UInt32
Version majeure du micrologiciel de l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Révision mineure
UInt32
Version mineure du micrologiciel de l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Mode
String
Mode de fonctionnement de l’automate. Les modes sont Exécution, Programme, Défaut, Exécution distante et Programme distant.
Lecture seule
Redémarrage non requis
Blocs optimisés
UInt32
Nombre de blocs de données optimisés envoyés entre l’automate et le dispositif IHM
Lecture seule
Redémarrage non requis
Chemin
String
Chemin de communication vers l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Présent
Boolean
Indique si l’automate se trouve sur le réseau
Lecture seule
Redémarrage non requis
Code produit
UInt32
Code produit lu de l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Type de produit
UInt32
Type de produit lu de l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Défauts majeurs récupérables
Boolean
Indique si l’automate a détecté un défaut majeur récupérable
Lecture seule
Redémarrage non requis
Défauts mineurs récupérables
Boolean
Indique si l’automate a détecté un défaut mineur récupérable
Lecture seule
Redémarrage non requis
Mode Exécution
Boolean
Indique si l’automate est en mode Exécution
Lecture seule
Redémarrage non requis
Synchronisé
Boolean
Indique si les données de l’automate sont synchronisées avec les données de l’application d’exécution
Lecture seule
Redémarrage non requis
État de synchronisation
String
État de synchronisation de l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis
Défauts majeurs non récupérables
Boolean
Indique que l’automate a détecté un défaut majeur non récupérable
Lecture seule
Redémarrage non requis
Défauts mineurs non récupérables
Boolean
Indique que l’automate a détecté un défaut mineur non récupérable
Lecture seule
Redémarrage non requis
Fournisseur
UInt32
Code fournisseur lu par l’automate
Lecture seule
Redémarrage non requis

Communication

Pour établir la communication avec un automate Logix, spécifiez la propriété
Route
de l’objet
Station
correspondant au format suivant :
IP_Address
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
.
Le module de calcul embarqué en périphérie 1756-CMEE prend en charge le format
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
pour accéder aux balises d’automate directement à partir du fond de panier, sans connectivité EtherNet/IP.
Pour configurer le routage avec plusieurs automates Logix, utilisez le format suivant :
IP_Address
\Backplane\
Port
\
Address
\Backplane
Chassis_Slot_Number
. Si nécessaire, répétez la partie
Port
\
Address
.
CONSEIL: Utilisez
FactoryTalk®Linx
pour parcourir le réseau et déterminer la valeur
Route
.
Dans l’exemple suivant, l’
OptixPanel
lit des balises à partir du processeur Logix rack 2 et la propriété
Route
de l’objet
Station
a la valeur suivante :
192.168.1.10\Backplane\2\A\192.168.2.3\Backplane\0
.
Accès à un automate sur un autre réseau via le fond de panier

Prise en charge des modules de communication Ethernet

Vous ne pouvez pas utiliser le module de pont EtherNet/IP 1756-ENET avec
Pilote RA EtherNet/IP
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal