Verrouiller ou déverrouiller un objet graphique

Verrouillez un objet pour empêcher sa modification lors de la conception.
  • Dans
    Vue de projet
    ou dans la fenêtre, passez le curseur de la souris sur le conteneur et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Verrouiller
      . Verrouille l’objet.
    • Déverrouiller
      . Déverrouille l’objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal