Créer un lien dynamique à l'aide d'un alias

Créez un lien dynamique afin d'utiliser un alias existant comme raccourci. Les liens dynamiques vous permettent de ne pas avoir à rechercher de façon répétée le même nœud source.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un nœud disposant de la valeur de propriété que vous souhaitez définir via le lien dynamique.
  2. Dans
    Propriétés
    , dans la propriété de votre choix, sélectionnez
    Ajouter un lien dynamique
    .
  3. Développez le dossier
    Alias
    ou le dossier
    Chargeurs de panneau
    pour sélectionner le nœud d’alias
    à afficher.
    Le modèle d'information vers lequel pointe l'alias et le nœud source du lien dynamique apparaissent.
    CONSEIL: Dans la fenêtre
    Liens dynamiques
    , les alias que vous créez apparaissent dans le dossier
    Alias
    . Les alias du dossier
    Panneau dynamique
    sont générés automatiquement.
  4. Sélectionnez le nœud source qui vous intéresse, puis choisissez
    Sélectionner
    .
Le chemin d'accès au nœud ou à l'attribut de référence s'affiche dans la propriété.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal