Créer l'interface de formulaire de contact

Créez l'interface de formulaire de contact et intégrez-la avec le NetLogic.
  1. Dans
    Vue de projet
    , développez
    Interface utilisateur
    .
  2. Créez des étiquettes :
    1. Créez quatre étiquettes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et en sélectionnant
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Pour renommer les étiquettes, passez le curseur de la souris sur chaque étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • ContactForm
      • EmailLabel
      • SubjectLabel
      • BodyLabel
    3. Sélectionnez
      ContactForm
      et, dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Contact Form
      .
    4. Sélectionnez
      EmailLabel
      et, dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Email
      .
    5. Sélectionnez
      SubjectLabel
      et, dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Subject
      .
    6. Sélectionnez
      BodyLabel
      et, dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Body
      .
  3. Créer des zones de texte :
    1. Créez trois zones de texte en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et en sélectionnant
      Nouveau
      Contrôles de base
      Zone de texte
      .
    2. Pour renommer les zones de texte, passez le curseur de la souris sur chaque zone de texte, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • EmailBox
      • SubjectBox
      • BodyBox
  4. Créer le bouton Envoyer :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      SendButton
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Send
      .
    4. Dans
      Vue des événements
      , définissez
      MouseClickEvent
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      ProjectName
      NetLogic
      EmailSender
      SendEmail
      .
    5. Créer des liens dynamiques entre :
      • replyToAddress
        et
        ProjectName
        Interface utilisateur
        MainWindow (type)
        EmailBox
        Texte
        .
      • mailSubject
        et
        ProjectName
        Interface utilisateur
        MainWindow (type)
        SubjectBox
        Text
        .
      • mailBody
        et
        ProjectName
        Interface utilisateur
        MainWindow (type)
        BodyBox
        Text
        .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  5. Réorganisez les éléments de l’interface.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal