Utiliser les textes traduits dans un formateur de chaîne
Créez une référence à une clé de traduction afin que la clé utilise le texte traduit correspondant en fonction des paramètres régionaux de la session lors de l’exécution. Une clé de traduction est une référence à une traduction spécifique dans le dictionnaire de traduction.
- Dans la propriétéFormat, saisissez les caractères présents dans la clé. Les clés contenant les caractères saisis apparaissent.
- Sélectionnez une clé, puis appuyez surEntrée.
Si le texte de la clé contient des espaces réservés pour les sources du formateur de chaîne, par exemple, « {0} », les propriétés associées s’affichent.
key
string formatter
text
Fournir une réponse