Modifier la visibilité d’un objet graphique

Déterminez si un objet est visible lors de l'exécution.
  1. Dans la
    Vue de projet
    ou dans l’éditeur, sélectionnez un objet.
  2. Dans
    Propriétés
    , sous
    Visible
    , sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Vrai
      . L'objet s'affiche dans la fenêtre lors de l'exécution.
    • Faux
      . L'objet ne s'affiche pas dans la fenêtre lors de l'exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal