Créer les éléments d’interface

Créez les zones de texte et les boutons requis.
  1. Créer des variables :
    1. Dans
      Vue de projet
      , créez trois variables en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
      Modèle
      et en sélectionnant
      Nouveau
      Variable
      .
    2. Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • Source
      • Target
      • Password
    3. Pour chaque variable, dans
      Propriétés
      , sélectionnez
      Int32
      , puis sélectionnez
      String
      et effacez la valeur.
  2. Créer la zone de texte Chemin du fichier source :
    1. Dans
      Vue de projet
      , développez
      Interface utilisateur
      .
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Zone de texte
      .
    3. Passez le curseur de la souris sur la zone de texte, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      SourceBox
      .
    4. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte de l’espace réservé
      sur
      Source file path
    5. Créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      ProjectName
      Modèle
      Source
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. Créer la zone de texte Chemin du fichier cible :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Zone de texte
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la zone de texte, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      TargetBox
      .
    3. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      TargetBox
      .
    4. Dans
      Propriétés
      , définissez la valeur de la propriété
      Texte de l’espace réservé
      sur
      Target file path
    5. Créez un lien dynamique entre la propriété
      Texte
      et
      ProjectName
      Modèle
      Target
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  4. Créer la zone de texte Mot de passe :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Zone de texte
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la zone de texte, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      PasswordBox
      .
    3. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      PasswordBox
      .
    4. Dans
      Propriétés
      , définissez la valeur de la propriété
      Texte de l’espace réservé
      sur
      Password
    5. Dans
      Propriétés
      , définissez la valeur de la propriété
      Type de contrôle
      sur
      Password
      Ce paramètre efface le mot de passe saisi.
    6. Créez un lien dynamique entre la propriété
      Texte
      et
      ProjectName
      Modèle
      Password
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  5. Créer le bouton Compression :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ZipButton
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez la propriété
      Texte
      sur
      Zip
    4. Dans le volet , en regard de
      MouseClickEvent
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      ProjectName
      NetLogic
      ZipUnzipLogic
      CreateZipArchive
      .
  6. Créer le bouton Décompression :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      UnzipButton
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez la propriété
      Texte
      sur
      Unzip
      .
    4. Dans le volet , en regard de
      MouseClickEvent
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      ProjectName
      NetLogic
      ZipUnzipLogic
      UnzipArchive
      .
  7. Lier le NetLogic aux variables :
    1. Dans
      Vue de projet
      , développez le dossier
      NetLogic
      .
    2. Sélectionnez
      ZipUnzipLogic
      et, dans
      Propriétés
      , créez des liens dynamiques entre :
      • Password
        et
        ProjectName
        Modèle
        Password
      • Source
        et
        ProjectName
        Modèle
        Source
      • Target
        et
        ProjectName
        Modèle
        Target
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  8. Réorganisez les éléments de l’interface.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal