Installer des packages NuGet dans Visual Studio
Installez les packages NuGet à l'aide du gestionnaire de packages NuGet.
IMPORTANT:
Rockwell Automation
n’est pas responsable des logiciels tiers, y compris, mais sans s’y limiter, de leurs performances, de leur sécurité, de leurs mises à jour ou de leur compatibilité avec nos produits. Toute utilisation d’un logiciel tiers se fait à vos propres risques, et nous ne fournissons pas d’assistance, de garantie ou d'assurance pour ces logiciels. Les utilisateurs doivent se référer aux fournisseurs tiers respectifs pour obtenir de l’aide et consulter les conditions de licence.Conditions préalables
Définissez Visual Studio comme éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour installer des packages NuGet dans Visual Studio
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliserVisual Studio®2022 ouVisual Studio Codecomme éditeur de code par défaut. Certaines fonctionnalités d’aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- Installez les packages NuGet nécessaires. Consultez la rubrique Installer et utiliser un package NuGet dans Visual Studio | Microsoft Docs.
- Sélectionnez le projet pour ouvrir le fichierCSPROJ.
- Enregistrez le fichierCSPROJ.
- Compilez le projet.
visual studio
Fournir une réponse