Packages NuGet

Certains widgets et scripts de bibliothèque nécessitent l’installation de packages NuGet spécifiques.
Pour plus d'informations sur NuGet, consultez Qu'est-ce que NuGet et quel est son fonctionnement ? | Microsoft Docs.
IMPORTANT:
FactoryTalk Optix Studio
prend en charge uniquement les bibliothèques .NET avec le framework de destination .NET Standard 8. Pour déboguer
Applications FactoryTalk Optix
avec
Visual Studio®
ou
Visual Studio Code®
, installez le SDK .NET.
IMPORTANT:
Rockwell Automation
n’est pas responsable des logiciels tiers, y compris, mais sans s’y limiter, de leurs performances, de leur sécurité, de leurs mises à jour ou de leur compatibilité avec nos produits. Toute utilisation d’un logiciel tiers se fait à vos propres risques, et nous ne fournissons pas d’assistance, de garantie ou d'assurance pour ces logiciels. Les utilisateurs doivent se référer aux fournisseurs tiers respectifs pour obtenir de l’aide et consulter les conditions de licence.
Installez les packages NuGet dans l’éditeur de code de votre choix. Consultez les rubriques Installer des packages NuGet dans Visual Studio et Installer des packages NuGet dans Visual Studio Code.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal