Installer des packages NuGet dans Visual Studio Code
Installez les packages NuGet en utilisant l'extension NuGet Gallery.
IMPORTANT:
Rockwell Automation
n’est pas responsable des logiciels tiers, y compris, mais sans s’y limiter, de leurs performances, de leur sécurité, de leurs mises à jour ou de leur compatibilité avec nos produits. Toute utilisation d’un logiciel tiers se fait à vos propres risques, et nous ne fournissons pas d’assistance, de garantie ou d'assurance pour ces logiciels. Les utilisateurs doivent se référer aux fournisseurs tiers respectifs pour obtenir de l’aide et consulter les conditions de licence.Conditions préalables
Définissez Visual Studio Code comme éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour installer des packages NuGet dans Visual Studio Code
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliserVisual Studio®2022 ouVisual Studio Codecomme éditeur de code par défaut. Certaines fonctionnalités d’aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- Dans Visual Studio Code, installez l’extension NuGet Gallery NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace.
- Dans NuGet Gallery, installez les packages NuGet nécessaires.
- Enregistrez le fichierCSPROJ.
- Compilez le projet.
Fournir une réponse