Commutateur
Permet de définir et d'afficher une valeur booléenne.
Cas d’utilisation
Activez ou désactivez des fonctions ou des fonctionnalités dans une
Application FactoryTalk Optix
. Par exemple, activez un graphique qui visualise les données.Exemple
Commutateur désactivé avec texte facultatif

Commutateur activé avec texte facultatif

switch
Fournir une réponse