Ajouter des objets graphiques

Ajoutez des objets Commutateur, Boîte de spin et LED à la Page1 de votre application.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    Page1 (type)
    .
    La page 1 vierge s’affiche dans l’éditeur dans un onglet distinct.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Page1 (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Commutateur
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Page1 (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Boîte de spin
    .
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Page1 (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    LED
    .
  5. Dans l’éditeur, organisez les objets selon vos préférences.
Objets graphiques organisés
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal