Créer un rapport
Créez un rapport en ajoutant un objet rapport dans
Vue de projet
.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surRapports, puis sélectionnez .Rapportss’affiche dans#Vue de projet.
- Pour renommer le rapport, dansVue de projet, survolez le rapport, sélectionnezet saisissez un nouveau nom.
- Pour modifier le format de toutes les pages du rapport, modifiez les valeurs dansPropriétés.
- DansVue de projet, développez le rapport.
- Dans laVue de projet, sous le rapport, sélectionnezEn-têteet modifiez les valeurs dansPropriétéspour modifier l’apparence de l’en-tête.
- Ajoutez des sections de panneau au rapport :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surSectionset sélectionnez .
- SélectionnezSectionPanneauet modifiez les valeurs dans#Propriétéspour modifier l’aspect de la section Panneau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la section de panneau et sélectionnezpour y ajouter un objet enfant.Sélectionnez l'un des objets suivants :
- Étiquette. Consultez la rubrique Étiquette.
- Rectangle. Consultez la rubrique Rectangle.
- Panneau. Une section de panneau dans une section de panneau.
- Image. Consultez la rubrique Image.
- Graphique en secteurs. Consultez la rubrique Graphique en secteurs.
- Histogramme. Consultez la rubrique Histogramme.
- Tendance. Consultez la rubrique Tendance.
- Graphique XY. Consultez la rubrique Graphique XY.
- Modifiez les valeurs de l’objet enfant dansPropriétés.
- Pour ajouter une section de grille de données dans le rapport :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surSectionset sélectionnez .
- SélectionnezSectionDeLaGrilleDeDonnéeset, dans#Propriétés, sélectionnez les données à afficher et modifiez l’aspect par défaut.
- Pour ajouter une colonne, en regard deColonnes, sélectionnez, puisColonne de texteouColonne d’image.
- Pour configurer une colonne, sous la colonnePropriétés, définissez le titre et modifiez l’aspect par défaut.
- Pour retirer une colonne, sélectionnezen regard de celle-ci.Supprimer
CONSEIL: Pour vous assurer que le rapport est généré comme prévu, assurez-vous que chaque section de grille de données dispose de données à afficher. - Pour ajouter un saut de page, dansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surSectionset sélectionnez .
- Pour modifier l’aspect du pied de page, sélectionnezPied de pageet modifiez les valeurs dansPropriétés.CONSEIL: Pour concevoir l’interface utilisateur de l’en-tête, de la section de panneau, de la section de grille de données ou du pied de page, développez le rapport dansVue de projet, puis double-cliquez sur l’objet pour modifier ce dernier dans l’éditeur de l’objet.
report
Fournir une réponse