Supprimer un schéma de recette

Accédez à
Ouvrir la page de tableau de bord
pour supprimer des schémas de recette.
IMPORTANT: Vous ne pouvez pas restaurer une recette qui a été supprimée.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  2. Dans le tableau de bord, sélectionnez
    Configurer une recette
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le schéma de recette et sélectionnez
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal