- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
IUANode.Add(child)
Ajoute un nœud de projet qui correspond à l'objet C# transmis dans l'argument.
void Add(IUANodechild);
Arguments
- child(IUANode)
- Objet C# correspondant au nœud de projet à ajouter.
Exemple
L’exemple suivant montre que l'enfant d'étiquette
MyLabel
de l'objet Panel
est ajouté dans le projet :var newPanel = InformationModel.MakeObject<Panel>("Panel"); var newLabel = InformationModel.MakeObject<Label>("MyLabel"); newPanel.Add(newLabel);
Fournir une réponse