Éditeur

Ouvrez l’éditeur de l’interface utilisateur en ouvrant un objet conteneur.
Éditeur
Élément
Description
Icône
Description
Onglet de la fenêtre ou de l’objet ouvert
Zone de dessin qui affiche la fenêtre ou l’objet ouvert
Zone de conception du contenu de la fenêtre ou de l’objet ouvert
Barre d’outils de l’éditeur avec les icônes et les options qui dépendent des objets sélectionnés dans la zone de conception
Sélection
. Sélectionne des éléments dans la zone de conception.
Rectangle
. Dessine un rectangle dans la zone de conception.
Ellipse
. Dessine un ovale dans la zone de conception.
Ligne
. Trace une ligne dans la zone de conception.
Polyligne
. Dessine une polyligne dans la zone de conception.
Déplacer à l'arrière-plan
. Permet d'envoyer l'objet sélectionné derrière les objets de la zone de conception.
Déplacer derrière
. Permet d'envoyer l'objet sélectionné derrière un objet de la zone de conception.
Déplacer devant
. Permet de placer l’objet sélectionné devant un objet de la zone de conception.
Déplacer au premier plan
. Permet d'envoyer l'objet sélectionné devant les objets de la zone de conception.
Aligner le groupe à gauche
. Aligne les objets sélectionnés sur l’objet le plus à gauche.
Aligner le groupe en haut
. Aligne les objets sélectionnés sur l’objet le plus en haut.
Aligner le groupe à droite
. Aligne les objets sélectionnés sur l’objet le plus à droite.
Aligner le groupe en bas
. Aligne les objets sélectionnés sur l’objet le plus en bas.
Ancrer à gauche
. Permet d'ancrer les objets sélectionnés à gauche en conservant les marges.
Ancrer au centre
. Permet d'ancrer les objets sélectionnés verticalement en les centrant et en réinitialisant les marges.
Ancrer à droite
. Permet d'ancrer les objets sélectionnés à droite en conservant les marges.
Ancrer à gauche et à droite
. Permet d'étirer horizontalement les objets sélectionnés sur le conteneur.
Ancrer en haut
. Permet d'ancrer les objets sélectionnés en haut en conservant les marges.
Ancrer au centre
. Permet d'ancrer les objets sélectionnés horizontalement en les centrant et en réinitialisant les marges.
Ancrer en bas
. Permet d'ancrer les objets sélectionnés en bas en conservant les marges.
Ancrer en haut et en bas
. Permet d'étirer verticalement les objets sélectionnés sur le conteneur.
Supprimer
. Supprime l’objet sélectionné de la zone de conception.
Sélectionnez la langue des objets dans la zone de conception.
Sélectionnez le niveau de zoom de la zone de conception.
Sélectionne des options pour spécifier la visibilité, l’alignement des objets et la taille de la grille.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal