Configurer une étiquette
Ajoutez un objet étiquette et modifiez ses propriétés.
- DansVue de projet, dansInterface utilisateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur qui doit contenir l'étiquette et sélectionnez .
- (Facultatif) DansVue de projet, survolezÉtiquette, sélectionnez#et saisissez le nouveau nom de l'étiquette.
- DansPropriétés, ajustez le texte et la police de l'étiquette :
- Texte. Texte à afficher dans l'étiquette.CONSEIL:Pour afficher un texte dynamique, créez un lien dynamique entreTexteet une variable. Utilisez un formateur de chaîne pour personnaliser la valeur de la variable affichée. Pour plus d'informations, consultez les rubriques Liens dynamiques et Formateur de chaîne.Pour insérer une nouvelle ligne de texte pendant que vous modifiezTexte, appuyez sur+Alt. Pour plus d’informations, consultez Raccourcis clavier.Enter
- Couleur de texte. Couleur du texte à afficher.
- Alignement horizontal du texte. Position du texte sur l’axe X.
- Alignement vertical du texte. Position du texte sur l’axe Y.
- Retour automatique à la ligne. Appliquer des sauts de ligne au texte s'il est plus grand que le conteneur.
- Troncage du texte. Découper le texte et afficher...pour indiquer que le texte de l'étiquette est trop long pour le conteneur.CONSEIL: LeRetour automatique à la ligneest prioritaire sur leTroncage du texte.
- Famille de polices. Famille de polices de l'étiquette.
- Taille de police. Taille de la police de l'étiquette.
- Épaisseur de police. Épaisseur de la police de l'étiquette.
- Police en italique. Mettre la police de l'étiquette en italique.
- Soulignement de police. Souligner la police de l'étiquette.
label
multiline
multi-line
multiple lines
Fournir une réponse