Afficher les alarmes dans le fuseau horaire UTC

Attribuez un alias à la propriété
Heure
de l’objet
Grille d’alarmes
pour afficher les événements dans le fuseau horaire standard UTC (temps universel coordonné). UTC est l’heure standard sur laquelle tous les fuseaux horaires sont basés dans le monde entier. L’affichage des alarmes dans le fuseau horaire UTC garantit que tous les utilisateurs reçoivent les mêmes horodatages pour les alarmes.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Widgets
    .
  3. Faites glisser l'objet
    Grille d'alarmes
    vers le dossier souhaité du dossier
    Interface utilisateur
    .
    GrilleD’alarmes# (type)
    s'affiche.
  4. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Dans l'éditeur, sélectionnez la grille d'alarmes, puis dans
    Propriétés
    , procédez comme suit :
    1. Développez
      Horodatage
      .
    2. Développez la catégorie
      Grille de données
      .
    3. Développez la catégorie
      Colonne
      , puis sélectionnez
      ModèleD’élémentDeDonnées
      .
    4. Dans
      Texte
      , sélectionnez
      Ajouter un lien dynamique
      .
    5. Dans la fenêtre
      Liens dynamiques
      , développez
      Alias
      .
    6. Développez
      Condition d'alarme
      , puis sélectionnez
      Heure
      .
    7. Choisissez
      Sélectionner
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal