Ajouter des vues

Ajouter des vues

Ajoutez des types de vues et configurez les objets enfants pour afficher différents éléments d’interface.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Vues
    et sélectionnez
    Nouveau
    Vue
    trois fois.
  2. À chaque objet vue, ajoutez une variable ScreenId :
    CONSEIL: La variable ScreenId est nécessaire pour le NetLogic Modifier la page via une balise que vous ajouterez ultérieurement.
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez la vue à modifier.
    2. Dans la partie supérieur de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      Variable
      .
    3. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ScreenId
    4. Assurez-vous que le type de variable est
      Int32
      .
    5. Entrez une valeur entière unique et positive.
      Par exemple, saisissez ce qui suit pour chaque vue :
      Affectation ScreenId
      Vue
      Valeur ScreenId
      Vue1
      1
      Vue2
      2
      Vue3
      3
  3. Ajoutez des éléments enfants aux objets de vue.
    Par exemple, ajoutez un rectangle et une étiquette. Pour plus d’informations, consultez Objets graphiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal