Renommer un objet graphique
Renommez un objet pour lui attribuer un nom unique.
- Pour renommer un objet, effectuez l’une des actions suivantes :
- DansVue de projet, passez le curseur de la souris sur l'objet, sélectionnezet entrez le nouveau nom.
- DansVue de projetou dans l’éditeur, sélectionnez l’objet et, dansPropriétés, modifiez la valeurNom.
rename
Fournir une réponse