Créer des variables

Créez des variables qui définissent une alarme de moteur, une température et des ingrédients individuels.
CONSEIL: Au lieu de créer des variables manuellement, vous pouvez importer des variables d’un automate en mode Hors ligne. Consultez la rubrique Importer des variables d’automate.
  1. Dans
    Vue de projet
    , créez cinq variables en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
    Modèle
    et en sélectionnant
    Nouveau
    Variable
    .
  2. Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez
    Edit
    et saisissez :
    • Ingredient01
    • Ingredient02
    • Ingredient03
    • Motor1Alarm
    • Temperature
  3. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    Motor1Alarm
    .
  4. Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Int32
    , puis sélectionnez
    Boolean
    .
    Le type de valeur de variable passe sur Valeur booléenne. Cela est nécessaire pour l’alarme numérique que vous configurerez ultérieurement.
Nœud du modèle
Notez l’emplacement des variables.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal