- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Configurer la charge utile personnalisée
- Dans Vue de projet, sélectionnez l’éditeur MQTT que vous souhaitez modifier.
- Dans les propriétés, dansFormateur de charge utile:
- DéfinissezPF activésurVrai.Le formateur de charge utile est activé.
- À côté del’en-tête PF, sélectionnez le lien dynamique.
- Dans la nouvelle fenêtre, dans l’ongletAvancé, définissez le format de chaîne d’en-tête, puis sélectionnezCréer.
- À côté de l’Enregistrement PF, sélectionnez le lien dynamique.
- Dans la nouvelle fenêtre, dans l’ongletAvancé, définissez le format de chaîne d'enregistrement, puis sélectionnezCréer.CONSEIL: Si vous n’avez aucun enregistrement, vous pouvez laisser l'Enregistrement PFvide.
Fournir une réponse