Créer l'objet Système

L’objet
Système
permet aux utilisateurs d’afficher et de configurer certaines variables système, telles que la date et l’heure, les paramètres du dispositif, de l’affichage et de l’application pour l’
FTOptixApplication
.
Créez un objet
Système
par projet.
  • Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Modèle
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    Tout
    Système
    Système
    .
    Système1
    apparaît dans
    Vue de projet
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal