Configurer un événement de changement
Déclenchez des méthodes si la valeur d’une variable ou propriété d’objet est changée.
CONSEIL:
Si vous utilisez une balise d’automate dans un événement de changement, la balise est toujours mise à jour lors de l’exécution, même si la
Application FactoryTalk Optix
n’affiche pas la valeur de la balise.- DansVue de projet, sélectionnez un objet ou une variable.
- DansPropriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une variable ou une propriété et sélectionnez .CONSEIL: Au besoin, sélectionnez l’optionpour ajouter une variable.
- DansÉvénements, en regard deVariableChanged, sélectionnez.
- Sélectionner une méthode :
- Pour les méthodes globales, développezCommandes.
- Pour les méthodes locales, développez les nœuds qui exposent des méthodes (par exemple, un nœudGrilleDeDonnéesexpose une méthodeActualiser) ou développez le nœud lié à un NetLogic spécifique.
- (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez des arguments.
change event
Fournir une réponse