Créer une méthode OPC UA pouvant être appelée par un client OPC UA externe
Créez une méthode OPC UA pouvant être appelée par un client OPC UA externe, puis modifiez son code dans un éditeur de code externe.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour créer une méthode OPC UA pouvant être appelée par un client OPC UA externe
- Créez un type d’objet. Consultez la rubrique Créer un type d'objet.
- Dans le voletVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le type d’objet et sélectionnezAjouter un comportement personnalisé.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le type d’objet et sélectionnezModifier avec l’éditeur de code .NET (externe).L'éditeur de code externe s'ouvre. et le code suivant est ajouté dans le NetLogic :[CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
Dans l’éditeur de code, développez la méthode. Pour un exemple complet, consultez la rubrique Développer une méthode pouvant être appelée par des clients OPC UA externes.
Fournir une réponse