Références à des sources de lien dynamique

Selon le type de source de lien dynamique, le champ de valeur de la propriété affiche la référence de différentes manières.

Valeurs des propriétés

Types de source référencés
Type de source
Valeur de propriété
Nœud ou variable
BrowseName
de la source.
Attribut d'un nœud ou d'une variable
BrowseName@
name of the attribute
Variable de tableau
BrowseName[
array index values
]
Index de tableau de la variable de tableau
BrowseName[
array index number
]
Par exemple,
[0]
est le premier index du tableau.
Indice de bit
BrowseName[
bit index number
]
Par exemple, [0] est le premier indice de bit.
Propriété d'un nœud
Chemin d'accès au nœud source.
Nœud ou variable mis(e) en forme par l'utilisateur
Informations sur la source suivies de
(formatted)
Types de référence
Type de référence
Description
Exemple de valeur de propriété
Absolue
Chemin complet vers la source référencée qui commence avec le répertoire racine.
ProjectName/Modèle/SourceVariable
Relatif
Chemin vers la source référencée qui commence avec le répertoire du nœud cible.
../SourceVariable
Avec alias
N’importe quel type de chemin contenant des alias.
Un alias est un type de variable qui pointe vers un nœud source et qui a une propriété d’identificateur unique. Pour plus d’informations, consultez Alias.
{Moteur}/Vitesse
CONSEIL:
Si vous sélectionnez le lien bleu (
../SourceVariable
dans l’exemple), cela vous amène à la cible du lien (nœud
SourceVariable
).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal