Événements et méthodes

Un événement est un message d’exécution qui indique qu’une certaine condition s’est produite. Les événements peuvent déclencher des méthodes qui créent la logique d’application.

Déclencheurs de méthode

Un objet peut déclencher une méthode lorsque :
  • Un événement se produit lors de l’exécution
  • Le NetLogic C# appelle une méthode
  • Une demande d’un client OPC UA se produit lors de l’exécution
  • Une méthode C# est appelée lors de la conception ou de l’exécution
CONSEIL: Vous pouvez associer plusieurs méthodes à un seul événement. Lorsque l’événement se produit, les méthodes sont exécutées dans l’ordre dans lequel elles sont configurées dans l’événement.

Exemples

Événement
Méthode
Un bouton est activé
Un rapport PDF est généré
Une variable dépasse une valeur définie
Une alarme se déclenche
Une demande d’un client OPC UA se produit
Une base de données est interrogée
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal