Volet Propriétés

Utilisez le volet
Propriétés
pour afficher les variables de l’objet sélectionné. Les valeurs de propriété modifient l’apparence et l’affichage de cet objet lors de l’exécution.

Colonnes du volet Propriétés

Élément
Nom
Description
1
Colonne Nom de propriété
Permet de naviguer parmi les propriétés disponibles pour un objet sélectionné.
Sélectionnez une propriété et commencez à saisir le nom de la propriété à rechercher.
2
Colonne Valeur de propriété
Permet de modifier les valeurs de propriété.
Pour modifier rapidement les valeurs de certaines propriétés, sélectionnez la valeur et commencez à saisir. La saisie semi-automatique s’applique alors.
CONSEIL: Vous pouvez parcourir les propriétés et les valeurs en les sélectionnant à l’aide de la souris ou en utilisant les touches fléchées du clavier.

Boutons du volet Propriétés

Élément
Fonction
Grouper par catégorie
Organise les propriétés par catégorie.
Trier alphabétiquement
Trier les propriétés par ordre alphabétique.
Add
Ajouter
Ajouter une propriété au nœud. Ajoute un nom d’affichage, une variable, un alias ou une signature d’audit.
Dans la catégorie
Événements
du volet
Propriétés
, ce bouton ajoute un événement depuis l’en-tête
Événements
ou une nouvelle méthode pour l’événement sélectionné.
Supprimer
Retire une propriété ajoutée du volet
Propriétés
ou réinitialise la valeur d’une propriété par défaut.
Supprimez la méthode sélectionnée dans
Événements
. La suppression de toutes les méthodes d’un événement ajouté entraîne la suppression de l’événement.
Détacher la vue
Détacher le volet de la fenêtre principale.
Attacher la vue
Détacher le volet vers la fenêtre principale.
Editor
Ouvrir avec l’éditeur
Ouvre l’éditeur de l’objet sélectionné. Ce bouton n’est valide que pour certains types d’objets.

Menus contextuels du volet Propriétés

Pour ouvrir le menu contextuel des propriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la propriété.
Menu contextuel du nom de propriété
Élément
Description
Nouveau
Crée des propriétés, des variables et des alias enfants, ou crée des événements en fonction de la propriété sélectionnée.
Supprimer
Supprime des propriétés, des variables et des alias.
Copier
Copie des propriétés, des variables et des alias enfants.
Coller
Colle des propriétés, des variables et des alias enfants.
Réduire tout
Réduit tous les nœuds enfants des propriétés, variables et alias.
Afficher les références
Affiche les objets ou les variables qui font référence à la propriété.
Copier le chemin vers le nœud
Copie le chemin des propriétés, variables et alias du projet.
Modifier la règle de modélisation
Définit la règle de modélisation :
  • Aucun
  • Obligatoire
  • Facultatif
Analyse du modèle
Visualisez le modèle d’information du projet sous la forme d’un graphe. Consultez la rubrique Afficher des graphiques de modèle d’information.
Pour ouvrir le menu contextuel de la valeur de propriété, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la valeur de propriété.
Menu contextuel du nom de propriété
Élément
Description
Copier
Copie la valeur de la propriété sélectionnée.
Coller
Colle la valeur de la propriété copiée dans la valeur de propriété sélectionnée.
Réinitialiser la valeur
Réinitialise la valeur par défaut de la propriété.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal