Configurer une disposition de mise à l’échelle

Pour configurer une disposition de mise à l’échelle, ajoutez un objet de disposition de mise à l’échelle et des objets enfants, puis modifiez les propriétés de la disposition de mise à l’échelle.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud qui contiendra l’objet de disposition de mise à l’échelle et sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Disposition de mise à l’échelle
    .
    Par exemple, ajoutez la disposition de mise à l’échelle sous
    MainWindow (type)
    .
  2. (Facultatif) Passez le curseur de la souris sur la disposition de mise à l’échelle, sélectionnez
    Edit
    , puis saisissez un nom personnalisé pour l’objet.
  3. Ajoutez ou déplacez des objets graphiques enfants sous la disposition de mise à l’échelle.
    Pour plus d’informations sur le déplacement d’objets graphiques, consultez la rubrique Déplacer un nœud.
    Par exemple, ajoutez des boutons sous la disposition en grille pour créer une grille de boutons. Consultez la rubrique Bouton.
  4. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur l’objet de disposition de mise à l’échelle, puis dans
    Propriétés
    , complétez les éléments suivants :
    • Mode de remplissage
      . Sélectionnez
      Ajuster
      pour conserver les proportions d’origine des objets enfants lorsque vous redimensionnez l’objet de disposition de mise à l’échelle ; sélectionnez
      Étirer
      pour ne pas tenir compte des proportions d’origine des objets enfants lorsque vous redimensionnez l’objet de disposition de mise à l’échelle.
    • Mise à l’échelle de police
      . Mettez à l’échelle la taille de la police des objets enfants lorsque vous redimensionnez le conteneur de disposition de mise à l’échelle.
    • Alignement horizontal
      . Définissez cette valeur sur
      Étirer
      pour redimensionner horizontalement la disposition de mise à l’échelle lorsque le conteneur parent est redimensionné.
    • Alignement vertical
      . Définissez ce paramètre sur
      Étirer
      pour redimensionner verticalement l’objet de disposition de mise à l’échelle lorsque le conteneur parent est redimensionné.
    • Largeur d’origine
      et
      Hauteur d’origine
      . Déterminez la taille de départ de l’objet de disposition de mise à l’échelle.
      IMPORTANT: Les propriétés
      Largeur d’origine
      et
      Hauteur d’origine
      sont uniquement visibles si vous double-cliquez sur l’objet de disposition de mise à l’échelle dans
      Vue de projet
      .
      CONSEIL: Vous pouvez également ajuster la
      Largeur d’origine
      et la
      Hauteur d’origine
      en redimensionnant le conteneur de disposition de mise à l’échelle dans l’éditeur.
    • (Facultatif)
      Marge gauche
      ,
      Marge supérieure
      ,
      Marge droite
      ,
      Marge inférieure
      . Définissez les marges de l’objet de disposition de mise à l’échelle.
Pour découvrir un exemple d’implémentation d’une disposition de mise à l’échelle, consultez Disposition de mise à l’échelle
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal