Configurer la fenêtre principale

La fenêtre principale contient tous les éléments graphiques affichés lors de la conception dans
FactoryTalk Optix Studio
et lors de l’exécution dans votre
Application FactoryTalk Optix
.
  1. Dans
    Vue de projet
    , développez
    Interface utilisateur
    et double-cliquez sur
    MainWindow (type)
    .
    La zone de fenêtre principale s’affiche dans l’éditeur. La fenêtre principale ne contient aucun élément graphique.
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Largeur
    sur
    1080
    et
    Hauteur
    sur
    600
    .
    Les dimensions initiales de la fenêtre principale sont maintenant de
    1080 x 600
    . Lors de l’exécution, vous pouvez redimensionner la fenêtre principale à tout moment.
    CONSEIL: Pour que l’application corresponde à la résolution de votre vue, vous pouvez définir différentes valeurs de
    Largeur
    et de
    Hauteur
    . Vous pouvez également définir
    Plein écran
    sur
    True
    , bien qu’il soit plus simple de développer et d’afficher un aperçu des applications avec les paramètres
    Faux
    par défaut.
    Fenêtre principale vide redimensionnée dans l’éditeur
  3. (Facultatif) Si vous souhaitez que votre fenêtre d’application flotte au-dessus des autres fenêtres, définissez
    Toujours au premier plan
    sur
    True
    .
  4. (Facultatif) Définissez
    Légende
    pour fournir un titre personnalisé à votre fenêtre d’application.
    Par exemple, définissez
    Légende
    sur
    Quick start application
    afin de remplacer le titre de la fenêtre par défaut.
Fenêtre principale vide avec une légende personnalisée
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal