Modifier un lien dynamique
Modifiez un lien dynamique pour modifier la variable source ou résoudre un lien rompu ou non résolu. Insérez un espace réservé tel que {0} pour rendre le lien dynamique. Les liens rompus affichent
dans la propriété alors que les liens non résolus affichent
. Les liens dynamiques non résolus ne peuvent pas être résolus lors de la conception, mais ils peuvent être valides lors de l’exécution. Par exemple, lors de la définition d’un lien dynamique qui passe par un chargeur de panneau.


Vous pouvez modifier le lien dynamique en le modifiant manuellement, en sélectionnant une nouvelle source ou en faisant glisser une nouvelle source vers le lien dynamique dans
Propriétés
.- Pour modifier manuellement le lien dynamique :
- DansPropriétés, passez le curseur de la souris sur un lien dynamique et sélectionnez.
- Modifiez le chemin, puis appuyez sur.EnterCONSEIL: Vous pouvez modifier les index d’alias.
- Pour modifier le lien dynamique en sélectionnant une nouvelle source :
- DansPropriétés, dans la propriété avec le lien dynamique, sélectionnez le lien dans la propriété ou sélectionnez.Modifier le lien dynamique
- Dans le navigateur de liens dynamiques, sélectionnez un nœud comme source de la propriété de valeur.
- (facultatif) DansAttribut, sélectionnez l’attribut OPC UA à appliquer au nœud sélectionné. Par exemple, sélectionnezBrowseName,ValeurouDisplayName.
- (facultatif) DansFormat, sélectionnez le format à appliquer à la variable sélectionnée.
- (facultatif) DansIndex de tableau, sélectionnez l’index de tableau de la variable sélectionnée. Cette option s'affiche uniquement pour les variables de tableau.
- DansIndice de bit, sélectionnez l’index pour accéder au bit spécifié de la variable sélectionnée.
- (facultatif) Pour créer un lien dynamique complexe, sélectionnezAvancé.NOTE: Pour plus d’informations, consultez Créer un lien dynamique complexe.
- ChoisissezSélectionner.
- Pour modifier le lien dynamique en faisant glisser une nouvelle source, faites glisser la nouvelle source vers le lien dynamique existant dansPropriétés.
- Pour restaurer un lien dynamique dont vous avez sélectionné la variable, cliquez avec le bouton droit sur la valeur de propriété, puis sélectionnezRestaurer le lien.
Fournir une réponse