Créer une grille d'alarmes

Ajouter une grille d’alarmes préconfigurée.
  1. Ajoutez un widget préconfiguré (type) :
    1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
      Bibliothèques de modèles
      .
    2. Dans , recherchez
      Alarm Grid
      .
    3. Sous
      Composants
      , faites glisser
      Grille d’alarmes
      vers
      Interface utilisateur
      dans
      Vue de projet
      .
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    GrilleD’alarmes
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal