- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Gérer des liens dynamiques
Utilisez les API C# pour définir ou retirer des liens dynamiques sur les variables.
Les API sont fournies par la classe C#
IUAVariable
.
CONSEIL:
Par défaut, les liens dynamiques définis dans un NetLogic sont en mode lecture seule, tandis que les liens dynamiques créés avec l’interface utilisateur
FactoryTalk Optix Studio
sont en mode lecture et écriture.Fournir une réponse