Configurer un widget pour afficher les alarmes enregistrées
Ajoutez un widget qui affiche les données historiques relatives aux alarmes lors de l’exécution.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezAlarm History Grid with filter.
- SousComposants, faites glisser laGrille d’historique des alarmes avec filtreversPage3 (type)dansVue de projet.
- SélectionnezFermer.
- DansVue de projet, sélectionnezFilteredAlarmHistoryGrid1.
- DansPropriétés, définissezAlignement horizontalsurÉtirer.L’objet ajuste sa largeur au conteneur lors de l’exécution.
- Créez un lien dynamique entreEnregistreurD’événementsD’alarmeset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Grille d’historique des alarmes avec filtre à la page 3

Fournir une réponse