Modifier l’ordre des objets
Déplacez les objets sélectionnés devant ou derrière d'autres objets dans l'éditeur.
- DansVue de projet, double-cliquez sur un conteneur ou sélectionnez.L’éditeur ouvre un onglet distinct.
- Sélectionnez l’objet à déplacer.CONSEIL: Pour sélectionner plusieurs objets, maintenez la toucheCtrlenfoncée et sélectionnez d'autres éléments.
- Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnez le bouton pour déplacer l'objet par rapport aux autres objets :
- Déplacer à l'arrière-plan. Permet d'envoyer l'objet derrière tous les objets dans l'éditeur.
- Déplacer derrière. Permet d'envoyer l'objet derrière l'objet suivant dans l'éditeur.
- Déplacer devant. Permet d'envoyer l'objet devant l'objet suivant dans l'éditeur.
- Déplacer au premier plan. Permet d'envoyer l'objet devant tous les objets dans l'éditeur.
order
move
Fournir une réponse