Déboguer un NetLogic localement avec Visual Studio

Déboguez un projet local avec des NetLogics de conception et d’exécution en utilisant
Visual Studio®
.
Conditions préalables
  1. Pour déboguer un NetLogic localement avec Visual Studio
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la solution .NET
    .
    Visual Studio
    s’ouvre.
  3. Procédez de l’une des manières suivantes :
    • Déboguez un NetLogic d’exécution. Exécutez le
      Application FactoryTalk Optix
      , puis, dans
      Visual Studio
      , connectez-vous au processus
      FTOptixRuntime
      . Consultez la rubrique Déployer une Application FactoryTalk Optix.
    • Déboguez un NetLogic de conception. Dans
      Visual Studio
      , connectez-vous au processus
      FTOptixStudio
      et exécutez le NetLogic de conception. Consultez la rubrique Exécuter un NetLogic de conception.
  4. Arrêtez le processus de débogage, modifiez le code et répétez la procédure.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal