Créer un bouton pour redémarrer l’application
Vous devez redémarrer l’
FTOptixApplication
pour que les modifications de date et d’heure du widget prennent effet.Créez un bouton pour redémarrer l’
FTOptixApplication
.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit sur le dossier qui contiendra le bouton et sélectionnez .Bouton# (type)s’affiche dansVue de projet.
- Lorsque l’optionBouton# (type)est sélectionnée, dansPropriétéssousÉvénements, sélectionnezAjouter une nouvelle méthodeen regard de l’événement, tel qu’unévénement MouseClick, pour lequel vous souhaitez redémarrer l’FTOptixApplication.
- DéveloppezCommandes de base, sélectionnezRedémarrer, puis choisissezSélectionner.
restart
restart application
Fournir une réponse